Componenti vitali fornite
alla portaerei americana JFK

Doing business

Componenti vitali fornite alla portaerei americana JFK

Seacoast Electric ha scelto Prysmian Group per la fornitura dell’Electro Magnetic Aircraft Launching System (EMALS) destinato ad essere installato sulla nuova portaerei americana USS JOHN F KENNEDY. EMALS è una componente energetica fondamentale delle strutture offensive e difensive dell’unità. Il Gruppo ha unito le forze con Seacoast Electric per la fornitura ai costruttori della portaerei. La capacità elettrica addizionale della nave che sarà conseguita grazie al cavo MV 15kV è necessaria per supportare il sistema EMALS, così come altre componenti tecnologiche avanzate. Tutti gli aerei ad ala fissa hanno bisogno di un certo aiuto di potenza per raggiungere la velocità di decollo. In precedenza erano utilizzate a questo fine catapulte alimentate a vapore. Ora il sistema EMALS utilizza motori lineari per ottenere un controllo più preciso dell’accelerazione degli aerei sul pianale di decollo. Prysmian Group fornirà anche cavi in fibra ottica aderenti alle specifiche military noti come MIL-PRF-85045. Questi cavi sono progettati e prodotti in modo da evitare infiltrazioni d’acqua sia nei cavi stessi che in altre parti della nave. Si tratta di prodotti che utilizzano una fibra ottica resa più resistente tramite radiazioni e sono dotati di rivestimenti speciali che ne aumentano la durata.

Prysmian scelta per la rete ultra-veloce a Singapore

Prysmian è stata selezionata per supportare lo sviluppo della rete nazionale a banda larga di Singapore con l’aggiudicazione di un nuovo contratto da parte di NetLink Trust (NTL) dal valore di circa $15 milioni per la fornitura di cavi in fibra ottica alla stessa NLT. “Questo importante contratto cementa la nostra posizione di leader e di partner di valore per il settore telecom nella regione”, ha dichiarato Toni Bosch, Vice President Telecom Solutions di Prysmian Group. Il contratto con NLT riguarda 10.000km di cavi in fibra ottica da installare a Singapore nel periodo 2016~2018, comprese le condotte sotterranee del tipo fiammaritardanti che utilizzano le fibre G652D.

Un altro contratto acquisito da Singtel

Prysmian Group si è inoltre aggiudicato un altro nuovo contratto dal gruppo di telecomunicazioni Singtel, dal valore di circa $22milioni, perlafornituradicaviinfibraottica (condotte sotterranee, fiamma-ritardanti e tipologia in gomma che utilizzano le fibre G652D e G657). La maggior parte della rete a banda larga di Singapore supporta velocità di connessione fino a 100Mbps, e Singtel ha compreso l’importanza di installare una rete ottica diffusa e a tecnologia affidabile come fondamenta della sua infrastruttura di telecomunicazioni. Questo consentirà connessioni con prestazioni 100 volte più veloci rispetto alla velocità raggiungibile oggi e, grazie al ricorso alla fibra ottica, l’accresciuta velocità della banda larga verrà distribuita con maggior efficienza a un costo più contenuto.

Progetto per connessione sottomarina nella Laguna Veneziana

Terna Rete Italia ha scelto Prysmian Group per la fornitura di collegamenti energetici nella Laguna di Venezia. Il relativo contratto, aggiudicato dall’operatore italiano della rete di trasmissione, è valutato approssimativamente €34 milioni, con l’opzione per un secondo collegamento via cavo dal valore di circa €25 milioni. Il progetto è cruciale per il rafforzamento della rete di trasmissione ad alta tensione nell’area di Venezia e comprende collegamenti via cavo per una lunghezza di 14km e di 6km a Corrente Alternata ad Alta Tensione (HVAC) da 132kV. I cavi saranno prodotti nell’impianto di Arco Felice, vicino a Napoli. La messa in opera è calendarizzata per il 2017. Precedentemente Prysmian Group aveva realizzato la connessione sottomarina via cavo ad alta tensione per collegare Venezia alle città di Murano e Mestre.

Due nuovi ordini da Terna Rete Italia

Prysmian Group garantisce nuove connessioni ad alta tensione in Italia.

Prysmian si è aggiudicata due nuovi contratti da Terna Rete Italia, società del Gruppo Terna che cura le operazioni di manutenzione e sviluppo dell’operatore nazionale di trasmissione energetica nel pieno rispetto dell’ambiente e delle comunità locali. A Prysmian è andata la porzione di maggior valore del lotto in offerta, lanciata per l’aggiudicazione di un contratto quadro per la fornitura di cavi da 150kV nell’arco di due anni, con l’opzione di rinnovo per un terzo anno. La commessa aggiudicata ha rafforzato la posizione del Gruppo come leader di mercato e come fornitore chiave di Terna. Il Gruppo inoltre implementerà il progetto di Palo del Colle in Puglia, un progetto chiavi in mano che comprende la realizzazione di una nuova connessione terrestre da 150kV dalla stazione energetica di Palo del Colle a quella di Bari, nota come ‘Bari Termica’. L’opera serve a soddisfare la crescente domanda di elettricità per usi domestici e industriali nella provincia di Bari. La linea elettrica consisterà in un set di tre cavi isolati single-core XLPE, per un totale di 35km di cavo, prodotto nell’impianto di Pignataro Maggiore in provincia di Caserta, per un valore di circa €7 milioni. La consegna e la messa in opera del sistema destinato al progetto Palo del Colle è prevista per il primo trimestre 2017.