Prysmian ha annunciato il
successo del Test di Factory
Acceptance e la consegna del
sistema di cavi Feltoflex-RC
per il progetto DolWin3.
Il cavo flessibile Feltoflex-RC HV è la prima e unica soluzione di cavo HV per applicazioni mobili esistente al mondo.
Nessun prodotto simile è disponibile da parte di altri produttori. La soluzione consiste in un singolo cavo core fullrubber HV contenente un conduttore di rame extra-flessibile, un pacchetto di isolamento HEPR a alto stress e un’ampia Prysmian ha annunciato il successo del Test di Factory Acceptance e la consegna del sistema di cavi Feltoflex-RC per il progetto DolWin3. gamma di foderature proprietarie in gomma o EVA. La fornitura del cavo Feltoflex-RC si va ad aggiungere alla commessa acquisita da Prysmian nel febbraio 2013 per il progetto di interconnessione eolica offshore DolWin3 assegnata da Alstom Grid, per conto dell’operatore di rete tedesco-olandese TenneT.
La fornitura di Feltoflex-RC per DolWin3 consiste di 7 km di cavi da 1x800 mm2 170 kV per l’interconnessione della piattaforma di conversione ‘DolWin Gamma’ con le altre piattaforme del cluster DolWin. I cavi vengono prodotti a Wuppertal e testate a Schwerin, in Germania.
Prysmian Group ha presentato il suo range di prodotti e servizi d’avanguardia per l’industria dell’energia eolica all’edizione 2015 dell’European Wind Energy Association Annual Event di Parigi. Nell’ambito della sua strategia di business Prysmian continua a rafforzare il suo impegno nel mercato ad alto valore aggiunto dell’energia eolica e ha portato a EWEA Event 2015 un portafoglio ancora più ampio di prodotti e servizi che comprendono sistemi di cavi di trasmissione energetica sottomarini AC e DC e soluzioni avanzate per il cablaggio delle turbine. Queste ultime vantano una alta resistenza all’abrasione, alle radiazioni UV, alla corrosione, agli stress da torsione e curvatura, per un’efficienza e una In mostra prodotti e servizi per l’eolico affidabilità superiori. Prodotti e servizi ad elevato standard di sicurezza, progettati specificatamente per sostenere le condizioni altamente esigenti delle aree e degli impianti di installazione, come il nuovo sistema di cavi Feltoflex HV cable realizzato dal Gruppo per interconnessioni mobili tra piattaforme.
Il Gruppo ha migliorato ancora la performance rispetto al 2014, quando si era piazzato sedicesimo nel Webranking di Comprend, il cui fine è promuovere la cultura digitale tra le aziende e aiutarle a capire come meglio andare incontro alle attese crescenti degli stakeholder. La survey è stata condotta da CorrierEconomia – il magazine economico del Corriere della Sera – e da Lundquist, un consulente strategico specializzato sulla comunicazione corporate online.
La rassegna ha classificato Eni, Telecom Italia e Snam come i migliori nella digital corporate communication. I nomi nuovi nella Top 10 del 2015 sono Edison International e Prysmian Group. Lorenzo Caruso, Director Corporate & Business Communication di Prysmian, ha osservato che negli ultimi anni il Gruppo ha investito “tempo e energia per rinnovare l’immagine del brand e migliorare la reputazione, diventando un benchmark per il settore.”