Obiettivo di questa prima riunione plenaria era la piena comprensione e l’adesione alla strategia del Gruppo integrato, incentrata su regioni, Business Unit, interazione tra le funzioni corporate, così come su una nuova cultura aziendale e nuovi modi di lavorare. L’incontro ha dato modo e occasione ai senior dei due gruppi di conoscersi meglio, sia sul piano professionale che umano, creando così un senso di immediata responsabilità per il conseguimento dei risultati della nuova organizzazione.
La discussione sul concetto di “One Company” è stata introdotta dal CEO Valerio Battista, che ha anche risposto alle domande durante la Q&A session. Il top management delle funzioni HR, Organisation, Finance, Operations e R&D ha analizzato a fondo le conseguenze dell’integrazione per funzione, mentre il management responsabile delle Region ha illustrato l’impatto sulle diverse aree presidiate. Andreas Willi di J.P. Morgan e Mark Troman di Bank of America Merrill Lynch hanno spiegato il punto di vista sull’operazione dei mercati finanziari. La condivisione di una stessa cultura è stata approfondita sotto diversi aspetti, così come la strategia di brand. Nel corso del secondo e ultimo giorno si sono tenute le sessioni tematiche, guidate dal top management Energy, Telecom e Projects. I partecipanti hanno inoltre avuto l’opportunità di partecipare ad attività di gruppo e visitare la sede centrale di Milano e il centro R&S.
I dirigenti che hanno preso parte all’evento ne sono usciti con l’investitura di ambasciatori del nuovo corso in termini di valori, strategia, in vista dei prossimi passi da compiere al ritorno al lavoro nei rispettivi paesi di origine. Le sfide che dovranno affrontare riguardano l’integrazione di diverse culture sia aziendali che nazionali e sono vitali per far comprendere e funzionare la nuova organizzazione, costruire la fiducia e diffonderla in tutto il Gruppo.
La storia di General Cable e Prysmian Group ha segnato profondamente l’industria dei cavi fin dalle sue origini. Entrambi anticipatori e pionieri, il loro spirito innovativo ha definito gli standard su cui si misura il mercato. Grazie alla capacità di pensare in grande e di agire concretamente di conseguenza, le due aziende hanno ridefinito il settore con questa unione strategica, che consente di sfruttare al massimo le opportunità e di espandersi e crescere ancora.
Energia per gli Edifici piu’ Alti del Mondo.
già di per sé l’altezza del burj khalifa di dubai, 830 metri, è incredibile. ma ancora di più lo è il fatto che mettendo in fila tutti i cavi usati da prysmian per fornire energia si arriva a un’altezza di 1.300 volte quella della torre stessa.
Il Vantaggio di Essere Flessibili.
i cavi all ground di general cable sono così flessibili che è difficile immaginarlo, muniti di doppia guaina, possono essere posati in acqua o sotto superfici sottili, eliminando la necessità di interramenti profondi, mentre la rapidità di installazione vuol dire messa in opera immediata, fornendo energia ai siti fin dal primo momento, come nel caso della centrale di vassenden in norvegia.
Sotto i Mari, da un Continente all’altro.
la capacità di varcare gli oceani per connettere tra di loro le comunità di tutto il mondo, si tratti di energia o telecomunicazioni, richiede risorse speciali, come i tre vascelli posa-cavi della flotta prysmian. l’ultimo arrivato è ulisse, progettato per posare fino a 7.000 tonnellate di cavi in un solo viaggio. il suo progetto simbolo è la connessione ad alta tensione negros-panay nelle filippine, lunga 22km e prima del gruppo nella regione.
Energia dal Vento per Mezzo Milione di famiglie in Perù.
il perù non è solo la terra degli alpaca, ma anche di parchi eolici innovativi, come quelli funzionanti grazie ai cavi forniti da general cable che, in partnership con cj renewables e enel, contribuisce al funzionamento delle 42 turbine eoliche del progetto wayra i, che genereranno elettricità sufficiente per le necessità di 480.000 famiglie peruviane.
La Banda Larga arriva in Amazzonia.
il governo della regione brasiliana del pará è impegnato per migliorare le comunicazioni nelle aree rurali e vuol raggiungere con la banda larga fino a 10 gbps 600.000 residenti di 12 municipalità lungo il fiume xingu. l’obiettivo sarà raggiunto grazie a 400km di cavi ottici d’avanguardia forniti da prysmian group.
Quando è in gioco la Sicurezza l’obiettivo è Zero.
quando si tratta di numeri, di solito lo zero non è particolarmente apprezzato. ma non se si parla di sicurezza. zero incidenti, zero vittime sul lavoro, zero persone affette da patologie, sono indubbiamente dei record oltre che buone notizie. il programma zero and beyond di general cable stabilisce il benchmark a cui tutti dobbiamo puntare.
WAYRA I PROJECT, Peru
42 turbine eoliche producono energia sufficiente per 480,000 famiglie