Il 2018 è iniziato su una nota positiva per l’industria globale del petrolio e del gas. La domanda di energia si sta sviluppando in modo stabile e questo si aggiunge agli effetti combinati dei tagli produttivi decisi dall’OPEC e del rinvio delle decisioni di investimento, fattori che spingono i prezzi al rialzo.
I titoli dell’industria energetica si stanno rafforzando sul mercato grazie ai risultati positivi riportati dai maggiori players, con rinnovata fiducia che sta aiutando una ripresa degli investimenti che erano stati abbandonati a seguito del collasso del prezzo del petrolio nella seconda parte del 2014.
Gli operatori del settore petrolifero non convenzionale in USA stanno guidando il ritorno alla crescita e incrementano le attività di esplorazione e produzione. E questo si riflette anche in gran parte delle altre regioni produttrici di petrolio del mondo. Le imprese di servizi alla produzione petrolifera, come Schlumberger, Halliburton e BHGE, che forniscono equipaggiamenti e esperienza per l’esplorazione e la scoperta di nuovi giacimenti, sono ben posizionate per beneficiare del nuovo ambiente di mercato.
Prysmian Group, in qualità di leader mondiale dell’industria dei cavi, sta anch’esso registrando un aumento dell’attività in tutti i segmenti dell’industria Oil & Gas. Il segmento operativo Oil & Gas di Prysmian è al lavoro con le aziende petrolifere nazionali e internazionali (NOCs & IOCs) e sta supportando le principali aziende di Engineering, Procurement, Construction (EPC) nel momento in cui stanno mettendo in cantiere importanti progetti infrastrutturali. Le NOC e le IOC hanno utilizzato la fase di prezzi bassi dei prodotti energetici per rivedere la struttura dei costi e trovare strade per abbassare il livello di breakeven dei progetti. Questo vuol dire che ora sono in grado di rimettere mano agli investimenti per mettere a produzione campi di produzione marginali.
Tuttavia va anche notato che c’è stato un significativo consolidamento nel settore e la riduzione di molti posti di lavoro che ha interessato tutta l’industria: si stima che il totale degli addetti nel segmento upstream si sia ridotto del 35% rispetto al picco toccato nel 2013/14. Un fatto che ha chiaramente impattato la velocità della ripresa, anche se i commentatori ritengono che nel più lungo termine questo incoraggerà lo sviluppo e l’adozione di tecnologie avanzate per conseguire efficienza dei costi e affidabilità. Prysmian sta rispondendo a questo tipo di domanda, e sta lavorando su tutta la sua rete manifatturiera globale per ridurre tempi e costi introducendo nuove soluzioni che offrono affidabilità, performance superiori e vita più duratura dei servizi offerti.
I cavi Electrical Submersible Pump (ESP) sono un buon esempio di questi sforzi. Gli ESP sono utilizzati per alzare artificialmente e aumentare il flusso di petrolio dal punto di estrazione. E’ decisivo il fatto che il motore a pompa abbia un’alimentazione energetica affidabile, in modo che il cavo ESP possa performare lungo l’arco di una lunga vita operativa.
Prysmian è stata un pioniere nello sviluppo di cavi ESP affidabili per oltre trent’anni. Il suo successo di mercato presso le principali aziende di servizi all’estrazione petrolifera è il prodotto del continuo flusso di innovazioni realizzate dai team di Ricerca e Sviluppo del Gruppo. In un mercato sempre più sfidante, un arco di vita operativo esteso di un cavo ESP è critico per assicurare gli economics della produzione di idrocarburi. Prysmian ha creato una famiglia di prodotti capaci di operare negli ambienti più avversi, con l’impegno di investire con continuità per aiutare gli operatori a garantire un arco di vita prolungato ai nostri cavi ESP.
L’industria sta vedendo un trend positivo nei prezzi del greggio