header-cavi-and-worker.jpg

L'importanza della sostenibilità

LA SPERANZA DI UN FUTURO PIÙ LUMINOSO PER MADUNDA, GRAZIE ALL’ESPERIENZA E AI PRODOTTI PRYSMIAN.

FEBBRAIO 2017

La Tanzania si trova sulle coste orientali dell’Africa. Nella regione sud di questo Stato troviamo il distretto di Ludewa, che fino a qualche tempo fa versava in gravi difficoltà economiche e sociali.

Nel 2008, il Gruppo ha donato al progetto 16 km di cavi di media tensione. Nel maggio 2011 sono stati messi a disposizione altri 10 km di cavi per collegare nuovi utenti alla rete.

All’interno del distretto, la piccola comunità rurale di Madunda era alle prese con il problema della mancanza di energia elettrica accessibile. Al giorno d’oggi, scuole, strutture mediche, uffici pubblici, piccole e medie imprese hanno finalmente a disposizione una fonte di energia elettrica autonoma.

Energia per tutti

Negli ultimi 10 anni, il Gruppo Prysmian ha donato materiale e offerto assistenza tecnica nell’ambito di un'iniziativa benefica finalizzata, tra i vari servizi, alla realizzazione di una centrale idroelettrica nella regione.

Oggi, come risultato di questi interventi, le scuole, le strutture mediche, gli uffici pubblici e le aziende locali di Madunda possono finalmente accedere all’energia elettrica necessaria, favorendo il miglioramento delle condizioni di vita e il superamento dell’economia di sussistenza.

Un'iniziativa nel segno del cambiamento

Fin dal 2006, l’ACRA (Associazione di Cooperazione Rurale in Africa e America Latina - Association for Rural Cooperation in Africa and Latin America), in collaborazione con numerosi enti pubblici, privati e locali, ha lavorato alla realizzazione di un programma integrato e sostenibile per fornire energia rinnovabile a oltre nove villaggi nel distretto di Ludewa.

Nell'ambito del progetto, il Gruppo Prysmian ha collaborato con l’organizzazione, mettendo a disposizione i cavi per la rete di distribuzione di energia elettrica.

Energia per la crescita

L'impianto idroelettrico si trova ai piedi dei monti Livingstone, sul fiume Kisongo, e opera sotto la supervisione delle comunità locali a cui appartieneL'impianto, attualmente, eroga corrente elettrica con una potenza di 150 kW/ora.  Tutti i fondi ottenuti in seguito alla distribuzione della corrente elettrica sono destinati al pagamento delle spese di gestione e manutenzione, realizzando così una soluzione finanziariamente sostenibile.

Grazie alla presenza di corrente elettrica, le farmacie della regione ora possono conservare i medicinali in frigorifero, le scuole possono attivare corsi serali per garantire il diritto all'istruzione, i mulini possono macinare il grano e la farina con motori elettrici al posto dei combustibili e gli esercizi commerciali possono restare aperti anche la sera.

 

Ma c'è di più...

Dopo il successo dell'iniziativa, questo programma verrà esteso anche a settori diversi da quello della distribuzione di energia elettrica. Alcuni abitanti del luogo, dopo aver ricevuto apposita formazione in materia, si occupano della gestione della produzione di elettricità e dei sistemi di trasporto, ma anche degli aspetti contabili e finanziari. Inoltre, sono stati organizzati diversi corsi professionali per favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese locali, in settori che vanno dalla carpenteria all'utilizzo dei computer e di Internet.

Il progetto, inoltre, mira a creare un ambiente sostenibile, supportando la tutela delle fonti idriche e la riforestazione del territorio locale attraverso una serie di attività remunerative.

Si tratta di un progetto profondamente radicato nella comunità locale, che promuove concretamente la sostenibilità. Prysmian è orgogliosa del proprio contributo in questo senso.

 

COLONNA 1
COLONNA 2
COLONNA 3

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta aggiornato sulle ultime pubblicazioni e sulle evidenze dal nostro business.

arrow-right arrow-right-strong Iscriviti