Prysmian si aggiudica un appalto per la realizzazione di cavi sottomarini per ExxonMobil

Prysmian si aggiudica un appalto per la realizzazione di cavi sottomarini per ExxonMobil


Nel 2013 Prysmian si è aggiudicata un appalto da più di 100 milioni di dollari per la fornitura e l’installazione di cavi sottomarini per una parte delle attività offshore di ExxonMobil, negli Stati Uniti.

Il contratto prevedeva la sostituzione di circa 50 km di cavi sottomarini per sistemi energetici con cavi sottomarini da 40 kV con una capacità più elevata, adatti all'uso fino a 450 metri di profondità. I cavi permetteranno di trasferire energia elettrica dagli impianti di produzione sulla terraferma alle piattaforme offshore.

Questa soluzione completa è stata realizzata da Prysmian mettendo a disposizione cavi sottomarini per sistemi elettrici realizzati nel nostro stabilimento Drammen in Norvegia. L’installazione è stata effettuata dalla nostra nave posacavi Cable Enterprise. Nel 2014, in vista dell'installazione, la Cable Enterprise è stata ampiamente rimodernata, con l'integrazione di un sistema di posizionamento completamente dinamico (Dynamically Positioned - DP).