Qian Yu

Team del Consolidated Financial Statements

Qian Yu

Di cosa ti occupi in Prysmian?

Attualmente sto lavorando presso i quartieri generali del team del Consolidated Financial Statements, che fa parte del sistema amministrativo. Sono il responsabile della documentazione contabile della regione ASEAN e della Cina, e contribuisco a preparare le note circa il bilancio consolidato sugli investimenti azionari, sulle attività possedute per la vendita, beni materiali e immateriali, i contratti di costruzione e le relative operazioni con le parti. Inoltre, partecipo in diversi altri progetti, come le analisi per le acquisizioni e i casi di fusione, progetti di riorganizzazione aziendale, ecc.

Il lavoro che sto svolgendo ora è perfettamente compatibile con il mio background accademico, ed è assolutamente il lavoro dei miei sogni. Amo l’ambiente di lavoro e con il passare dei giorni apprezzo sempre di più quello che faccio.

3 aggettivi che descrivono la tua esperienza nel gruppo Prysmian

Direi che la vita in Prysmian è impegnativa, in crescita e vivace.

Quando decidi di unirti a Prysmian, ti vengono offerte molteplici opportunità di esplorare diversi settori, acquisire nuove competenze, uscire dalla tua zona di comfort e allargare i tuoi orizzonti. Tutti questi elementi costituiranno un vantaggio unico per la tua carriera.

Qui verrai circondato da colleghi che ti aiutano, supportano e accolgono, sempre pronti a insegnarti qualcosa e a guidarti. Puoi imparare moltissimo dalla loro esperienza.

Condividere le conoscenze è la nostra cultura aziendale.

Unirsi a Prysmian significa anche incontrare colleghi provenienti da tutto il mondo.

Avrai l’occasione di sperimentare nuove culture, incontrare persone diverse e adottare uno stile di vita completamente diverso.

Che cosa ti piace di più di Prysmian?

Ciò che più mi piace di Prysmian è la sua cultura aziendale. E’ un’azienda davvero diversificata e inclusiva.

Non importa quale sia la tua nazionalità, il tuo genere o qualsiasi altra caratteristica tu abbia, qui ti potrai sempre sentire parte del gruppo.

Tutto ciò facilita a intraprendere la propria attività internazionale, anche se si è stati assegnati ad un paese che ha una cultura totalmente diversa, dove senza dubbio godrai di un’esperienza lavorativa unica.

Qual è la caratteristica migliore del tuo lavoro?

La cosa migliore del mio lavoro è che ho l’opportunità di vedere l’attività da diversi punti di vista, grazie alle trasferte fra i dipartimenti e lavori ai diversi livelli dell’organizzazione. E’ molto raro avere questo tipo di opportunità in altre aziende durante le fasi iniziali della propria carriera.

La prima trasferta annuale all’interno dei dipartimenti di R&D, logistica e vendita è stato abbastanza impegnativo per quelli come me, provenienti da un background di tipo economico. Ora, però, mi rendo conto che questo tipo di esperienza mi ha dato una profonda visione d’insieme del mio attuale lavoro.

Per quanto riguarda l’attività internazionale di due anni, sono stato molto fortunato ad essere coinvolto in progetti di gruppo di diverso livello. Tutto ciò mi ha aiutato a disfarmi di una prospettiva ristretta, e di sviluppare una mentalità strategica.

Perché consiglieresti Prysmian a un giovane talento?

Prysmian valorizza i giovani talenti. Ti da tanto tempo e molte opportunità di imparare lavorando. Qui, non solo hai a disposizione un top manager che ti fa da tutor e che ti dà preziose indicazioni, ma hai anche l’opportunità di sviluppare i tuoi progetti personali per realizzare le tue ambizioni. Se sei una persona che ama le sfide e che vuole provare a fare un lavoro che continua ad offrirti nuovi stimoli e passione, il programma universitario è una grande opportunità per intraprendere la tua carriera.